La sécurité sur le lieu de travail est une question multidimensionnelle essentielle pour protéger le personnel, éviter les interruptions de production et atteindre l’excellence opérationnelle. L’Internet industriel des objets (IIoT) est la convergence des technologies de l’information (IT) à l’échelle de l’entreprise et des systèmes de technologie de la production (OT) à l’échelle de l’usine, permettant aux entreprises d’accéder aux données de production, de qualité, de sécurité et autres.
Les professionnels de la sécurité peuvent utiliser la solution The Connected Enterprise® pour améliorer la sécurité, la productivité et la rentabilité. Ces données permettent d’améliorer la visibilité sur le système de sécurité, de comprendre les risques de sécurité, de réduire les temps d’arrêt liés à la sécurité, d’évaluer l’utilisation ou le mauvais usage du système de sécurité, et d’améliorer la conformité.
Sécurité et gestion du risque à l’ère de l’IIoT
Le fait que la fonction de sécurité ait longtemps été considérée comme ayant le rôle de police de la conformité dans les opérations industrielles a donné le sentiment que la sécurité sur le lieu de travail allait à l’encontre de la productivité. De nos jours, environnement, santé et sécurité ainsi que gestion de la sécurité sont plus souvent perçus comme contribuant de façon capitale à l’excellence opérationnelle et à la performance globale de l’entreprise. LNS Research, éminent bureau d’études spécialisé dans l’automatisation, livre son point de vue sur la sécurité et la gestion du risque dans ce livre blanc détaillé.
Repensez la sécurité avec la solution The Connected Enterprise®
Une sécurité plus productive grâce à l’IIoT
L’Internet industriel des objets (IIoT) peut considérablement améliorer la performance et la conformité de la sécurité, fournir des informations en temps réel sur le comportement du personnel, la conformité des machines, les causes d’arrêt de sécurité, ainsi que les tendances et anomalies de sécurité.
Sûreté et sécurité
Sûreté et sécurité sont indissociables
À l’heure où les opérations industrielles deviennent de plus en plus connectées, ne négligez pas les conséquences sur la sûreté qu’ont les risques liés à la sécurité. Bien souvent, les attaques malveillantes visent les systèmes de sécurité qui protègent le personnel, les équipements et l’environnement.
Évolution de la main-d’œuvre internationale et sécurité
La main-d’œuvre internationale continue d’évoluer. Les entreprises doivent tirer le meilleur parti de chaque employé, qu’il soit jeune ou âgé, qualifié ou peu qualifié, et garantir sa sécurité et sa productivité. Découvrez les solutions à votre disposition.