Votre entreprise a-t-elle un plan de modernisation de sa plateforme de développement et de ses outils de collaboration pour les programmes d'applications d'automatisation industrielle ? Les entreprises du monde entier sont en pleine transformation numérique en vue d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts, en investissant dans une gamme de solutions technologiques de conception de fabrication nouvelles et pertinentes. Environ 88 % des entreprises de production ont prévu de moderniser leurs plateformes de développement, 49 % d'entre elles ont déjà commencé à le faire et 39 % prévoient de moderniser leurs systèmes dans les deux années à venir.*
Le logiciel utilisé pour concevoir et développer les systèmes de commande fait partie des domaines dans lesquels les concepteurs reconnaissent l'importance de l'innovation pour s'adapter à l'évolution de la demande, et les entreprises tournées vers l'avenir figurent parmi les premières à adopter des solutions cloud-native logicielles. Le passage au cloud est généralement motivé par la volonté de répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants.
Je souhaiterais :
- passer moins de temps à gérer nos versions de logiciels et notre infrastructure, et plus de temps à réaliser des projets ;
- améliorer l'efficacité du développement de nos projets en utilisant des principes de développement de logiciels plus modernes ;
- normaliser nos efforts de développement grâce à des bibliothèques de contenu réutilisable qui sont facilement déployées et mises à jour.
Rockwell Automation crée des logiciels qui font de la réalisation de ces objectifs une réalité avec le logiciel FactoryTalk® Design Studio™. FactoryTalk Design Studio est un logiciel cloud-native intégré dans la suite FactoryTalk® Hub™, axé sur la conception de systèmes et conçu dès le départ pour être disponible à tout moment et depuis n'importe où. En plus du développement d'automates, FactoryTalk Design Studio fait progresser l'objectif d'intégration des pratiques de développement logiciel modernes avec le déroulement des opérations d'automatisation industrielle éprouvées, permettant aux équipes de travailler plus efficacement et de créer la prochaine génération de systèmes d'automatisation.
Comment l'intégration de pratiques de développement logiciel modernes dans FactoryTalk Design Studio améliore-t-elle l'efficacité de votre conception ? Nous commençons par les principes de l'orientation objet afin de renforcer la modularité et d'accroître l'efficacité de vos efforts. La conception modulaire simplifie les projets complexes en organisant le contenu en morceaux de code qui peuvent être conçus et maintenus indépendamment. Vous serez désormais en mesure d'adapter vos pratiques de développement en passant de la connexion d'objets de très petite taille, au contenu de sous-programme, à des objets multifonctionnels pouvant contenir plusieurs programmes et sous-programmes, voire d'autres objets. Imaginez un monde où vous développez vos programmes d'applications en fonction de ce que font vos objets encapsulés, plutôt que de coder ligne par ligne !
Maintenant que vous êtes entré dans le monde de la modularité et de la programmation orientée objet, vous avez besoin d'outils modernes pour gérer l'instanciation de ces objets. Comment écrire le code le plus intelligent pouvant être réutilisé d'un projet à l'autre, et comment optimiser cette réutilisation ? FactoryTalk Design Studio règle ce problème grâce à sa gestion des bibliothèques intégrées.
Grâce aux bibliothèques intégrées, vous n'avez plus besoin de quitter votre environnement de conception pour définir un contenu réutilisable, ni de faire du copier-coller à partir d'un modèle de projet qui ne se met pas à jour automatiquement. Vous pouvez désormais référencer et gérer votre bibliothèque d'objets à partir de l'environnement logiciel dans lequel vous créez votre projet. Vous pourrez référencer ces bibliothèques de contenu à partir de plusieurs projets, ce qui vous permettra de bénéficier automatiquement des mises à jour et de normaliser vos efforts de développement. Bien entendu, les mises à jour de la bibliothèque seront toutes sous contrôle de version, ce qui vous permettra de sélectionner les projets qui recevront des mises à jour et de choisir le moment où ces mises à jour seront effectuées. Personne n'aime les temps d'arrêt non planifiés dus à la mise à jour inattendue d'un projet !
La technologie cloud est la clé pour fournir des solutions de conception modernes. C'est pourquoi nous avons conçu FactoryTalk Design Studio comme un logiciel cloud-native. Cela signifie que tous les services fonctionnent directement sur notre plateforme cloud et que vous n'avez rien à télécharger, à installer ou à gérer. Il peut être long et coûteux de gérer les versions des logiciels avec les derniers correctifs de sécurité pour s'assurer que les mises à jour sont effectuées en même temps pour tout le monde. Le logiciel FactoryTalk Design Studio, qui fonctionne entièrement dans le cloud, élimine ces problèmes et permet à votre équipe de mieux se concentrer sur la conception et la livraison de produits innovants. Il vous suffit d'ouvrir votre navigateur et de commencer à travailler avec les logiciels les plus récents et les plus performants.
Alors que les entreprises sont confrontées à de nouveaux défis dans leur quête de flexibilité et de productivité lors de leurs processus de conception, Rockwell Automation offre une meilleure gestion des logiciels et une productivité accrue de la main-d'œuvre garanties. Au-delà de la modernisation, découvrez comment FactoryTalk Design Studio aide les équipes à collaborer et à relever leurs défis les plus urgents ici.
*SOURCE : Frost et Sullivan - Global Cloud User Survey