Dans la présentation de la solution IDC, les entreprises ont déclaré que la visibilité des actifs et des analyses proposées par Fiix facilitait la gestion des actifs et les opérations de fabrication. Les clients ont découvert des avantages clés, notamment :
- Une meilleure visibilité pour les équipes chargées de la gestion et de la maintenance des actifs physiques de l’entreprise.
- Une facilité d’utilisation synonyme de facilité de gestion
- Une amélioration de l’efficacité grâce à la standardisation des opérations.
- Une évolutivité de la plate-forme lui permettant de s’adapter à la croissance de l’entreprise
Les outils de gestion des actifs de la solution CMMS permettent aux entreprises de visualiser et analyser de façon centralisée l’ensemble des informations issues des équipements. Grâce à notre logiciel CMMS Fiix, les entreprises ont tous les atouts pour réussir grâce à une meilleure visibilité des actifs, des processus standardisés et une transparence accrue entre les différents sites. Les entreprises peuvent organiser les utilisateurs, les équipements, les inventaires, les achats et les tâches par cycle, zone ou site. Elles peuvent également hiérarchiser les actifs par simple glisser-déplacer et regrouper des actifs similaires de sorte que les équipes de maintenance n’aient à planifier, affecter et suivre les tâches qu’une seule fois.
Notre solution CMMS Fiix est également proposée avec des applications mobiles destinées aux techniciens, aux équipes d’intégration IT et OT et avec intelligence artificielle appliquée pour améliorer la maintenance.
La réduction des temps d’arrêt représente un avantage clé. Les temps d’arrêt se produisent lorsqu’un actif subit une défaillance ou une panne ne lui permettant pas de fonctionner et qu’il doit être réparé ou inspecté. Il n’est pas toujours possible d’éviter les défaillances des équipements. Néanmoins, si les réparations et la maintenance préventive sont inefficaces, le temps d’arrêt se prolonge. Ces manques d’efficacité peuvent s’accumuler et coûter au site des pertes de temps et économiques significatives en termes de production.
Grâce à notre solution CMMS Fiix, il est plus facile de réparer et d’inspecter les actifs, ce qui réduit les temps d’arrêt au minimum. Les techniciens peuvent se connecter à l’application mobile où qu’ils se trouvent. Ensuite, ils peuvent accéder à l’historique, aux diagrammes, à l’emplacement des pièces détachées de l’actif, et bien plus encore, et s’acquitter plus rapidement de leurs tâches. Le logiciel CMMS peut également aider les entreprises à rechercher les bons de travail dont la réalisation prend trop de temps, trouver la cause du retard et y remédier rapidement.
L’élimination des méthodes obsolètes pour les requêtes de travail, telles que celles utilisant le téléphone, les notes adhésives, les tableaux blancs ou les indications de bouche à oreille, représente une autre fonctionnalité essentielle de ce logiciel. Ces processus d’un autre temps obligent les équipes de maintenance à perdre un temps précieux à créer des bons de travail et à saisir des données. Le CMMS élimine de nombreuses étapes superflues en automatisant le processus de requête de travail. Les employés peuvent enregistrer des requêtes de travail, concevoir des déclencheurs de maintenance préventive ou se connecter à des capteurs qui créent des bons de travail en fonction de l’état d’un actif en temps réel. La perte de temps consacrée à traduire des bons de travail, à rechercher les opérateurs ou à fouiller dans des armoires de dossiers est éliminée.
Simplifiez votre parcours vers la maintenance moderne avec notre CMMS Fiix. Nous sommes à vos côtés et vous offrons les outils nécessaires pour évaluer, acheter, mettre en œuvre et intégrer le logiciel de maintenance.