Une intégration facilitée
Commençons par étudier le processus d’intégration d’un centre de commande de moteurs basse tension (LVMCC) à un système de commande. Nombre d’acteurs de l’industrie pétrolière et gazière ont été confrontés à la difficulté d’intégrer un LVMCC à un système de contrôle-commande tiers ou à un contrôleur d’automatisme hérité. Souvent, le système de contrôle-commande ne communique par via EtherNet/IP ; un équipement supplémentaire est alors nécessaire pour rendre l’intégration possible.
Pour résoudre ce problème, Rockwell Automation a mis au point une solution LVMCC TCP/IP Modbus qui intègre au centre de commande de moteurs tous les dispositifs intelligents nécessaires, pour les applications à vitesse variable utilisant les variateurs PowerFlex 750 comme pour les applications à vitesse fixe contrôlées par le relais électronique de protection de moteur E300 , ou encore les applications de démarrage à tension réduite nécessitant un démarreur progressif SMC. Nous nous sommes pour ce faire associés à HMS Networks, un partenaire du réseau Encompass, afin de créer un module de communication TCP/IP Modbus destiné au relais électronique de protection de moteur E300 pour les communications TCP/IP Modbus natives. Cette solution vient compléter la gamme des variateurs PowerFlex 750 et des démarreurs progressifs SMC-50 et SMC Flex, pour offrir une solution globale s’intégrant facilement à tout système de contrôle-commande hérité ou nouvellement déployé.
Une maintenance simplifiée
Une fois l’intégration effectuée, il est important que la solution mise en réseau et intégrée au système de commande de moteurs offre une configuration flexible des dispositifs, de manière à permettre de contrôler facilement les moteurs fonctionnant au sein du système. Autre problématique, la solution doit être conçue en vue de faciliter la maintenance et les réparations. L’approche modulaire adoptée pour la conception des centres de commande de moteurs permet de respecter cette exigence. La connectivité TCP/IP Modbus permet d’autre part à l’utilisateur d’accéder aux données de puissance, d’énergie et de maintenance depuis le système de contrôle-commande. Il peut utiliser ces informations pour décider de manière informée quand effectuer la maintenance et la réparation des équipements.
Comme pour vous, la sécurité est notre priorité
L’un des principaux atouts du centre de commande de moteurs est qu’il permet de séparer le personnel de maintenance des équipements à haute énergie. Cet avantage est obtenu grâce à des éléments de conception spécifiques, tel qu’un bus à montage central qui améliore l’efficacité et favorise la dissipation thermique au niveau de l’équipement, ou encore les obturateurs automatiques qui isolent instantanément le bus vertical lors du retrait d’une unité de commande moteur. La gamme de centres de commande de moteurs CENTERLINE® propose des fonctionnalités essentielles qui favorisent la réduction des risques, pour des usines et des applications pus sûres.
Le centre de commande de moteurs CENTERLINE® ArcShield® a été conçu pour limiter la quantité de courant de défaut potentielle et contenir les éventuels défauts d’arc dangereux, en les empêchant d’être transmis à l’ensemble de l’armoire. Pour encore réduire l’exposition aux risques électriques, il est possible d’installer des lames d’unité SecureConnect® sur les charges retirées à fréquence élevée.
Enfin, pour améliorer la sécurité du personnel, une gamme de bus isolés certifiés UL est désormais disponible. Non seulement ces bus permettent d’éviter la propagation des arcs, mais ils améliorent également la longévité du système en protégeant le bus des brouillards salins corrosifs et autres conditions environnementales dangereuses. La conception de nos centres de commande de moteurs inclut de nombreuses fonctionnalités de sécurité de pointe ; pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’article Trois éléments de conception majeurs pour un MCC plus sûr.
Pour que l’intégration d’un centre de commande de moteurs basse tension CENTERLINE ne semble plus insurmontable !
La gamme CENTERLINE de centres de commande de moteurs, fondée sur des dispositifs intelligents communiquant via un réseau TCP/IP Modbus, réduit le temps, le coût et le travail associés à l’intégration de votre système de contrôle-commande. Ils aident nos clients de l’industrie pétrolière et gazière, comme vous, à améliorer la disponibilité, la sécurité et la fiabilité, tout en optimisant les résultats financiers, une gageure en ces temps particulièrement difficiles.