Les fabricants de véhicules électriques ont passé la vitesse supérieure pour transformer leurs prototypes en véhicules prêts à rouler et pour devancer des concurrents de plus en plus nombreux. Toutefois, dans cette course au marché, les fabricants ne doivent pas oublier un défi majeur qui se présentera bientôt à eux : une hausse considérable de la demande de véhicules électriques.
Les véhicules électriques ne représentent guère aujourd’hui que 3 % des ventes totales de véhicules neufs. Cependant, d’ici à 2040, on estime que près de 60 % des véhicules neufs vendus seront électriques.
Le constat est simple, si vous parvenez à préparer vos infrastructures pour prendre en charge cette hausse de la demande et les évolutions technologiques à venir sur les véhicules électriques, la voie du succès vous est ouverte. L’une des méthodes pour ce faire est de créer des infrastructures intelligentes, évolutives et flexibles, aussi agiles que productives.
Une croissance à venir
En créant une infrastructure agile et résiliente, vous gagnez la créativité dont vous avez besoin aujourd’hui et vous vous préparez pour la croissance à venir.
Une des composantes clés de cette infrastructure sont les solutions d’information évolutives qui transforment les données de production brutes en informations exploitables. Vous pouvez déployer ces solutions pour prendre en charge vos besoins spécifiques actuels, puis les faire évoluer pour suivre la croissance de votre activité et vous adapter à ses exigences.
Par exemple, un logiciel d’analyse évolutif peut être déployé de la périphérie au cloud, afin de vous fournir les informations pertinentes dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Aujourd’hui, votre préoccupation principale sera d’appliquer des fonctions d’analyse pour améliorer l’efficacité et livrer des véhicules de qualité, en effectuant un suivi des produits, du personnel et des systèmes à l’échelle de votre processus de production.
Ensuite, lorsque la demande augmentera, vous pourrez développer vos capacités d’analyse. Vous pourrez, par exemple, utiliser un logiciel d’analyse doté de fonctionnalités d’apprentissage machine afin d’optimiser les processus, de rationaliser vos chaînes logistiques et d’anticiper les défaillances des machines.
Les applications MES/MOM peuvent vous aider à relever les défis spécifiques à votre entreprise en matière de fabrication, et également croître et évoluer en même temps que votre activité et vos besoins. Vous pouvez commencer par une application de qualité pour suivre, identifier et alerter lorsqu’une machine ou un processus opérateur sort des limites établies, que vous ferez ensuite évoluer en système MES à l’échelle de l’entreprise.
Conçu pour plus de flexibilité
Que vous souhaitiez passer à une nouvelle technologie de groupe motopropulseur, suivre les tendances du secteur automobile ou assurer la conformité vis-à-vis de nouvelles réglementations, vos solutions de commande doivent améliorer votre capacité à aller de l’avant et non l’entraver.
Une servo-presse intelligente vous permet de configurer autant de profils de mouvement que vous le souhaitez. Elle vous donne également la liberté d’utiliser le type de moteur de votre choix, du fabricant de votre choix, afin d’obtenir la vitesse, la charge de couple et les autres caractéristiques souhaitées pour votre application.
Une servo-presse intelligente vous permet de configurer autant de profils de mouvement que vous le souhaitez. Elle vous donne également la liberté d’utiliser le type de moteur de votre choix, du fabricant de votre choix, afin d’obtenir la vitesse, la charge de couple et les autres caractéristiques souhaitées pour votre application.
En outre, les systèmes de commande de mouvement utilisant la technologie de chariot indépendant peuvent vous aider à répondre plus facilement à l’évolution de la demande et des technologies. Avec l’utilisation de profils de mouvement configurés par logiciel, ces systèmes vous permettent de changer de fonction d’une simple pression sur un bouton, afin d’accélérer les rotations et de réduire les temps d’arrêt. Grâce à eux, vous pouvez également déplacer dans l’usine des composants, voire des carrosseries entières, plus rapidement et avec davantage de précision qu’avec les solutions mécaniques traditionnelles.
Rester productif malgré les changements
Les technologies de rupture peuvent vous aider à mieux réagir face aux changements, en améliorant le processus décisionnel et en maximisant l’efficacité.
Ainsi, un jumeau ou réplique numérique de votre produit, processus ou usine, peut vous permettre de tester les nouveaux produits et configurations avant de les mettre en œuvre physiquement, de manière à réduire les risques de temps d’arrêt.
Les outils de capture de connaissances peuvent, quant à eux, en s’appuyant sur la technologie de réalité augmentée (RA), vous permettre d’enregistrer les instructions d’une tâche étape par étape, puis de les partager à l’échelle de l’entreprise afin de réduire le temps de formation, d’accroître l’efficacité des opérateurs et de garantir la conformité. Les opérateurs expérimentés peuvent enregistrer des procédures, signaler des emplacements pertinents et mettre l’accent sur les mesures de sécurité essentielles. Les opérateurs débutants peuvent ensuite utiliser ces ressources pour se former, dans un environnement de réalité augmentée.
Êtes-vous prêt ?
Que vous souhaitiez créer une usine ou transformer un site existant, découvrez comment vous préparer pour l’avenir avec une infrastructure de production de véhicules électriques connectée et hautement flexible.
Publié 1 mars 2021