Les échanges entre ces différents équipements sont assurés au travers de réseaux en anneau, en fibre optique doublée. Les 12 écrans sont eux-mêmes reliés à 5 serveurs informatiques redondés qui assurent la supervision de l’ensemble de la station et l’archivage de 6000 données par seconde recueillies à tous les niveaux du site et nécessaires à l’élaboration de bilans d’exploitation. Ces données sont notamment transmises à un système centralisé d’archivage des données process (à des fins de bilan d’exploitation) et un système de GMAO (gestion de la maintenance). Certaines d’entre elles, dites réglementaires (qualité des rejets de l’incinération, par exemple), sont également transmises régulièrement à l’administration (état).
Les équipes Global Solutions de Rockwell Automation ont assuré un accompagnement et un support technique tout au long du projet. Ce qui signifie que l’équipe projet Global Solutions s’est engagée sur le niveau de performances du système ; qu’elle a travaillé à l’élaboration des standards de programmation, des règles d’implémentation ; et qu’elle a dû fournir une liste de préconisations et un support lors des phases de développement permettant d’atteindre ce niveau de performances.
Résultats
Après avoir testé la solution pendant 6 mois chez l’intégrateur responsable du projet, le nouveau système est installé à Colombes et opérationnel depuis fin 2009. La solution mise en place assure une automatisation totale et quasiment transparente pour les exploitants, qui pilotent l’usine à partir d’un seul poste central de supervision. Des équipes de 5 agents SIAAP sont affectées par roulement et suffisent au pilotage des procédés.
Le logiciel d’historisation et d’archivage FactoryTalk Historian a permis d’alléger le volume des données stockées et de ne conserver dans la base de données que les données analogiques faisant état d’un changement. Le logiciel FactoryTalk AssetCentre permet une gestion parfaite des équipements et des programmes, grâce à ses fonctions de gestion automatique des sauvegardes, au contrôle des accès au système et à la récupération automatique en cas de sinistre (Fonction Disaster Recovery).