Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), leader mondial de l’automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce l’intégration de la plateforme d’API Omniverse de NVIDIA à son logiciel de jumeau numérique Emulate3D™ afin d’améliorer les opérations de fabrication en usine, en s’appuyant sur l’IA et sur une technologie de simulation basée sur la physique.
Les jumeaux numériques permettent aujourd’hui d’améliorer le développement et les essais réalisés sur les équipements grâce à des modèles de simulation et à l’émulation, réduisant ainsi le temps de mise en œuvre et les risques de goulets d’étranglement. Le cloisonnement des compétences et la nature modulaire des composants, dans un contexte d'interconnexion numérique, peuvent constituer des obstacles à une intégration fluide. L’adoption d’une approche systémique, qui inclut l'interopérabilité entre les équipements, est une clé pour surmonter ces défis. Toutefois, elle implique une coordination renforcée au niveau des essais système et une puissance de calcul accrue pour gérer des jumeaux numériques à plus grande échelle. Les acteurs industriels de pointe en automatisation ont donc besoin de solutions évolutives capables de générer des modèles numériques complets à l’échelle de l’usine, en exploitant pleinement le potentiel des jumeaux numériques.
Le logiciel Emulate3D™ de Rockwell Automation utilise les API Omniverse de NVIDIA les plus récentes pour créer des jumeaux numériques dynamiques à l’échelle de l’usine, basés sur l’interopérabilité du format OpenUSD et des technologies de rendu RTX. Cette solution va au-delà des capacités de visualisation existantes : elle permet désormais une véritable émulation en proposant des simulations dynamiques sur des systèmes multi-machines. Prévue début 2025, cette fonctionnalité ouvre de nouvelles perspectives en termes de visualisation et de simulation dans les environnements de production.
« L’intégration du logiciel Emulate3D et de la plateforme NVIDIA Omniverse marque une avancée considérable pour les opérations autonomes en usine », explique Blake Moret, PDG de Rockwell Automation. « En combinant notre expertise industrielle et la technologie de pointe de NVIDIA, nous aidons nos clients à atteindre des niveaux d’efficacité, d’innovation et de collaboration inédits dans leurs processus de fabrication. »
Grâce à l’intégration d’Omniverse, le logiciel Emulate3D™ permettra de réunir et de visualiser, au sein d’une même interface web, de multiples jumeaux numériques conçus par des équipes pluridisciplinaires ; cette approche évolutive et ouverte répond ainsi au besoin croissant de jumeaux numériques d’usine complets. L’expertise de Rockwell Automation en matière d’automatisation industrielle, associée aux capacités de modélisation avancées du logiciel Emulate3D et à la plateforme Omniverse, permet une collaboration à grande échelle et en temps réel.
« Les jumeaux numériques pilotés par l’IA marquent l’arrivée d’une nouvelle vague de capacités de fabrication numérique et d’automatisation », souligne Rev Lebaredian, vice-président du pôle Omniverse and Simulation Technology chez NVIDIA. « Le logiciel Emulate3D de Rockwell Automation permet aux fabricants de visualiser, de simuler et d’optimiser leurs opérations en temps réel avec notre plateforme Omniverse, de manière totalement collaborative. »
Grâce à cette solution conjointe, les fabricants bénéficieront désormais de nouvelles capacités :
- Capacités hyperscale grâce à la technologie multi-modèle d’Emulate3D
- Options de déploiement basées dans le cloud pour une flexibilité maximale
- Connectivité indépendante à une large gamme d’applications 3D
- Application Web unifiée permettant de visualiser les parties prenantes
Le logiciel Emulate3D™ aide les utilisateurs à identifier de manière précoce les problèmes potentiels au niveau du contrôle, économisant ainsi des ressources et un temps précieux pendant la mise en œuvre. Emulate3D™ met à la disposition des opérateurs un environnement virtuel leur permettant de se familiariser avec les nouveaux systèmes, d'anticiper les performances et de simuler des modifications sur les chaînes de fabrication, sans risque pour la production réelle. Cette approche innovante optimise ainsi l'efficacité et la précision des opérations industrielles
La plateforme NVIDIA Omniverse permet aux développeurs d’intégrer différentes couches de fabrication en un modèle complet combinant un logiciel architectural et des jumeaux numériques industriels, optimisant la coordination entre les phases de conception et d’industrialisation. Conçus dès le départ dans un souci d’évolutivité, la plateforme Omniverse pour OpenUSD (Universal Scene Description), et les déploiements assurés dans le cloud, accompagnent au plus près les projets en cours, contribuant à répondre aux demandes évolutives des clients, quelle que soit la complexité du projet final.
Cette solution unique offre une réponse adaptée aux secteurs de production nécessitant des applications industrielles hybrides complexes, comme les produits de consommation emballés, les produits alimentaires et les boissons, les sciences de la vie, la fabrication des semiconducteurs, l’automobile et la manutention des matériaux.
Venez discuter de vos projets avec Blake Moret et Rev Lebaredian le mercredi 20 novembre, à l’occasion du salon Automation Fair, où vous pourrez discuter de cette collaboration, de l’apport de la robotique et de l’IA dans les technologies autonomes et de l’avenir des opérations industrielles. Ces différentes technologies seront présentées à l’occasion de ce salon, où les visiteurs pourront expérimenter par eux-mêmes toute la puissance des jumeaux numériques en environnement industriel.
Inscrivez-vous dès maintenant au salon Automation Fair, qui se tient les 18-21 novembre 2024 à Anaheim (Californie), en cliquant ici. Plus d’informations sur Rockwell Automation et sur le logiciel Emulate3D en cliquant ici.