![Engineer use Connected Components Workbench software to design and develop industrial automation system](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/engineer-using-connected-components-workbench-software-RA-003.5120.jpg)
Les fabricants peuvent mettre en service des machines autonomes plus efficacement grâce à la révision 14 du firmware de l’automate Micro820, ainsi qu’à la révision 22 du firmware des automates Micro850 2080-L50E et Micro870 2080-L70E Allen-Bradley. La version la plus récente du logiciel Connected Components Workbench, version 22, est requise au minimum pour prendre en charge les capacités étendues des automates, ainsi que les améliorations apportées.
Ces automates sont désormais dotés de capacités de communication Ethernet améliorées entre l’automate et l’interface homme machine (IHM), ainsi que d’applications d'acquisition et de contrôle des données (SCADA) qui permettent un rafraîchissement plus rapide des données pour améliorer la connectivité et les performances du système. La vérification améliorée de la connexion par messagerie implicite de classe 1 sur les périphériques EtherNet/IP pendant le mode d’exécution permet aux utilisateurs d’être mieux informés d'une éventuelle perte de connexion à des équipements importants.
La nouvelle fonctionnalité PCCC (Programmable Controller Communication Commands) des automates Micro870 2080-L70E permet d’utiliser un automate Micro870 pour communiquer comme si c’était un automate MicroLogix. Avec le mappage des adresses héritées de MicroLogix et le jeu d’instructions PCCC prises en charge dans le logiciel Connected Components Workbench version 22, les utilisateurs bénéficient d'une réduction du risque lié à la conversion et peuvent conserver les anciennes méthodes de communication lors de la migration d'un automate MicroLogix à un automate Micro800.
En complément des améliorations apportées aux automates, le logiciel Connected Components Workbench version 22 offre de nouvelles possibilités visant à accélérer le développement des projets et la configuration des systèmes. Les fonctionnalités de commentaire de niveau bit numérique et de passage automatique à l'heure d'été/hiver renforcent l'efficacité des processus afin de créer une expérience de conception plus fluide et plus intuitive.
Les récentes améliorations apportées aux automates et au logiciel de conception donnent la priorité à l'expérience de l'utilisateur, en favorisant l'efficacité et la flexibilité dans le développement de l'automatisation. Les fabricants peuvent ainsi rationaliser leurs processus de travail et optimiser la productivité afin de mieux répondre aux besoins et aux défis en constante évolution dans le domaine des microautomates.
Publié 14 décembre 2023