Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la première entreprise mondiale du secteur de l’automatisation industrielle et de la transition numérique, a annoncé que REE Automotive, l’une des entreprises leader en technologies automobiles et fournisseur de plateformes de véhicules électriques (EV), a choisi son système de gestion de la production (MES — Manufacturing Execution System) Plex pour ses opérations de production hautement numérisées en amont du lancement de ses activités de fabricant à grande échelle prévu en 2023.
Dans le cadre d’un contrat de cinq ans, le système Plex MES sera déployé dans le centre d’intégration automatisé et flexible dont dispose REE Automotive à Coventry (Royaume-Uni) et dont la capacité initiale atteindra 10 000 véhicules (40 000 modules REEcorners) cette année. Le déploiement devrait concerner d’autres sites, selon les plans d’expansion mondiale de l’entreprise. Pour sa part, le centre d’intégration REE d’Austin (Texas) sera opérationnel l’année prochaine avec une capacité totale de 20 000 véhicules en 2023.
Les fonctions numériques et en cloud fournies par la plateforme de production intelligente Plex constituent une base idéale pour REE Automotive, non seulement pour cette première usine britannique, mais également pour ses activités internationales. En effet, l’usine britannique servira de référence pour affiner les paramètres et procédures de fabrication, avant de les étendre aux autres usines du Groupe.
La technologie REECorner regroupe les composants critiques du véhicule au sein d’un module compact situé entre le châssis et la roue afin de constituer un châssis entièrement plat et modulaire, compatible avec tous les véhicules utilitaires électriques de classes 1 à 6. Sa conception permet d’optimiser l’encombrement occupé sur le châssis, offrant un maximum d’espace pour les passagers, les marchandises et les batteries. Un configurateur permet aux clients d’adapter la charge utile, la capacité de la batterie, la transmission, la direction, l’environnement et la vitesse d’exploitation, ainsi que les dimensions, à leurs besoins spécifiques.
Selon Malte Dieckelmann, vice-président régional, ventes de logiciels de Rockwell Automation pour la région EMEA, « REE Automotive s’appuie sur les solutions de Rockwell Automation pour ses commandes côté ligne et souhaite à présent maximiser son efficacité et les économies en déployant notre système de gestion de la production. Le MES Plex offre une visibilité totale sur les opérations de production et assure une connectivité sans couture avec les progiciels de gestion intégrés, ce qui en fait une solution mono-usine extrêmement performante. Le cloud apportera de nombreux avantages aux applications couvrant plusieurs sites et différents pays. »
Josh Tech, directeur opérationnel de REE, explique : « Nous avons la chance de démarrer sur une page blanche en ce qui concerne nos centres d’intégration et leurs infrastructures numériques. La possibilité d’accéder dès le départ à une plateforme capable de prendre en charge nos plans de fabrication connectés pour les modules REEcorners et les plateformes de véhicules électriques à l’échelle mondiale est par conséquent essentielle. Les fonctions cloud du système MES Plex formeront l’ossature numérique de nos chaînes de montage et nous donneront les moyens de gérer localement nos opérations de fabrication conformément aux exigences de chaque client, tout en nous permettant de partager et d’adapter rapidement les bonnes pratiques à l’échelle internationale et dans l’ensemble de nos usines. »
Les deux sociétés partagent la même vision de la mobilité du futur qui renforcera leurs relations. Par ailleurs, l’équipe de Rockwell Automation accompagnera ce déploiement au Royaume-Uni par une série d’ateliers en vue de permettre à l’équipe de REE Automotive de tirer pleinement parti des fonctions offertes par le système de gestion de la fabrication PLEX.
« Le secteur automobile est actuellement en pleine mutation », a ajouté Malte Dieckelmann. « Un écosystème complet est par conséquent nécessaire pour rendre possible et pour accélérer l’électrification des véhicules utilitaires. REE domine le marché avec une solution clé en main et des véhicules spécialement conçus pour accroître le rendement des flottes. Avec Plex, le partage des données d’exploitation basées sur de meilleures pratiques n’a jamais été aussi simple. »
À propos de REE Automotive
REE (NASDAQ : REE) est un leader de la technologie automobile dont la mission vise à permettre aux entreprises de construire n'importe quelle taille ou forme de véhicule électrique ou autonome, de la classe 1 à la classe 6, pour toutes les applications et tous les marchés cibles. REE vise à servir de référence sur laquelle les véhicules électriques (« VE ») et les véhicules autonomes (« VA ») seront construits et envisage un avenir où les VE et les VA seront « alimentés par REE™ ». La technologie brevetée de REE, associée à sa proposition de valeur unique, la positionne pour ouvrir de nouvelles perspectives en matière de mobilité électronique. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.ree.auto.