Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), le leader mondial de l’automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle gamme de switchs de la famille Stratix. Enrichis de nouvelles fonctionnalités qui apportent notamment une sécurité accrue, les switchs Stratix 5200 sont plus faciles à installer et à configurer.
Les nouveaux switchs Allen-Bradley® Stratix 5200 entièrement administrables présentent des configurations et fonctionnalités matérielles variées qui apportent une valeur ajoutée et une agilité accrues aux fabricants de machines. Leurs principales fonctionnalités sont les suivantes :
- Davantage de ports affichant un débit accru avec des références « tous-Giga »
- Des options d’architecture redondante et résiliente qui prennent en charge des niveaux de commutation haute performance entièrement administrables
- Une gamme simplifiée et un choix de switchs rationalisé pour des performances élevées et entièrement administrables
« Les switchs Stratix 5200 offrent des capacités de commutation d’accès de couche 2, un firmware de base ou complet, et 6, 10 ou 20 ports au choix », explique Doug Weber, Responsable commercial, Rockwell Automation. « Les clients peuvent utiliser ces switchs pour des applications industrielles très diverses et ainsi améliorer leur productivité grâce à une nouvelle interface utilisateur graphique (GUI) utilisateur Web ».
Les switchs administrables Stratix 5200 sont basés sur la plateforme Cisco® IOS® qui se caractérise par une nouvelle interface utilisateur Web qui améliore les performances, des outils de dépannage perfectionnés, des capacités fondamentales de reprise après sinistre et des tableaux de bord personnalisables. Compatibles avec les options de détection Cisco Cyber Vision Sensor, ces commutateurs s’intègrent au logiciel Cisco TrustSec pour une segmentation clairement définie. Ils assurent en outre une protection élevée contre les risques de contrefaçon aux niveaux matériel et logiciel, ainsi que de nouvelles options de chiffrement.
Le switch Stratix 5200 dispose d’une panoplie complète de fonctions de commutation qui prennent en charge un large éventail d’architectures. Il est par ailleurs conforme aux normes internationales telles que CEI 62443-4-2 relative à la cybersécurité, assure un haut niveau de sécurité au niveau des ports et dispose de listes de contrôle d’accès (ACL).
En choisissant un switch codéveloppé par Rockwell Automation et Cisco, les équipes OT et IT peuvent tirer parti d’outils et de technologies qu’ils maîtrisent parfaitement. Enfin, le niveau d’intégration optimisé assure une mise en service simplifiée et des diagnostics exploitables.
Allen-Bradley, ASEM, Connected Enterprise, Rockwell Automation et VersaView sont des marques commerciales de Rockwell Automation Inc. Cisco et Cisco IOS sont des marques commerciales de Cisco Systems, Inc. Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.