Configurer le débogueur

Configurez le débogueur Visual Studio ou Visual Studio Code.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la solution .NET
    .
    L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.
    CONSEIL: Nous vous recommandons d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
  2. Si vous utilisez Visual Studio :
    1. Dans le menu
      Debug
      , sélectionnez
      Attach to Process
      .
      Une fenêtre apparaît et affiche tous les processus exécutés sur la machine.
    2. Cliquez sur
      Attach to
      et choisissez
      Select
      en regard de
      Automatic
      . Sélectionnez
      OK
      .
    3. Dans
      Available Process
      , sélectionnez l’une des options suivantes :
      FTOptixRuntime.exe
      Débogue un NetLogic d’exécution.
      FTOptixStudio.exe
      Débogue un NetLogic de conception.
    4. Sélectionnez
      Attach
      .
      Le mode débogage démarre.
  3. Si vous utilisez Visual Studio Code :
    1. Ouvrez le volet
      Run and Debug
      en appuyant
      Ctrl
      Shift
      D
      .
    2. Dans la liste située en haut du volet, sélectionnez :
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      Débogue un NetLogic d’exécution.
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      Débogue un NetLogic de conception.
    3. Sélectionnez
      Start Debugging
      ou appuyez sur
      F5
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.