Exemple de grille de données
Cet objet permet d’inclure une table qui affiche les données obtenues à partir de nœuds du projet ou d’une ou plusieurs tables de base de données lors de l’exécution.
CONSEIL:
Les objets
Grille de données
peuvent contenir du texte en lecture seule, du texte modifiable et des images. Chaque ligne de grille présente les données d’un nœud de projet différent ou d’une ligne différente d’une table de base de données.Cas d’utilisation
Affichez quelques données dans une table. Par exemple, affichez les propriétés de composants matériels spécifiques.
Fournir une réponse