Exemple de boîte de spin

Utilisez cet objet pour permettre aux opérateurs d’augmenter ou de diminuer une valeur numérique à l’aide des boutons ou du clavier.
Exemple de boîte de spin
animated screen shot showing themoving up and dowwn through numerical values 0 through 3.

Cas d’utilisation

Modifiez la valeur d’une variable analogique, par exemple un point de consigne de température.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.