Variables
Une variable est un élément qui représente une figure ou une caractéristique d'un objet et spécifie la valeur de cette caractéristique.
Présentation des variables
Chaque variable :
- Contient un attribut DataType
- Peut être structurée pour contenir d’autres variables
- Contient des attributs descriptifs
- Ne peut pas contenir d’objets
CONSEIL:
Vous ne pouvez pas retirer de propriétés d'objets prédéfinis. Par exemple, vous ne pouvez pas retirer la propriété
Texte
de l’objet Étiquette
.Exemples de variables
Par exemple, une variable peut représenter :
- La vitesse d’un objet physique
- La variableSpeedavec une valeur numérique (Int32) définit la vitesse de l’objetMotor.
- Caractéristique de style d’un objet graphique
- La variableCouleur de textedéfinit la couleur de l’objetÉtiquette
- Plusieurs propriétés d’objet
- Un lien dynamique vers l’objetBaseDeDonnéesIntégrée1définit la valeur de la variableStockage.
Fournir une réponse