Éditeur
L’éditeur d’un objet est la zone de dessin centrale pour concevoir un objet. Chaque éditeur d’un objet s’ouvre dans un onglet distinct. Passez la souris sur l’onglet pour afficher le chemin de l’objet.
La barre d’outils de l’éditeur d’un objet contient des boutons qui s’appliquent à l’objet sélectionné. Les boutons affichés dépendent de l’objet sélectionné dans l’éditeur. En général, les boutons placent l’objet sur le canevas de l’éditeur. Par exemple, les boutons modifient l’ordre des objets empilés et positionnent l’objet sur le haut, le bas ou de l’un ou l’autre côté du canevas. Les boutons sont désactivés dans la barre d’outils si aucun objet n’est sélectionné dans le canevas de l’éditeur.
Si vous passez la souris sur un onglet pour sélectionner sans enregistrer le projet, vous êtes invité à enregistrer vos modifications.
Fournir une réponse