Erreurs de communication lors de l’exécution pour les contrôles d’interface utilisateur
Les
Contrôles d’interface utilisateur
dans Vue de type
sont entourés en rouge lors de l’exécution lorsque l’élément graphique ne peut pas écrire ou afficher la valeur d’une balise.Le contour rouge apparaît lorsqu’il n’existe pas de connexion programmable ou physique valide avec l’automate, ou lorsqu’une balise d’un lien dynamique n’existe pas dans l’automate. Le contour rouge indique que l’élément graphique est en erreur.
Un contrôle d’interface utilisateur en erreur est entouré en rouge et peut afficher un X rouge. Par exemple, une zone de texte en erreur lors de l’exécution peut s’afficher sous la forme suivante :
Pour les contrôles contenant d’autres contenus tels que les éléments de navigation, seule la balise non valide est entourée en rouge :
Pour les éléments graphiques qui affichent cette erreur, rétablissez la connexion à l’automate et vérifiez la présence de la balise dans l’automate.
NOTE:
Lorsqu’un échec d’écriture de balise se produit, par exemple lors de l’écriture sur une balise de sécurité, le message d’erreur attendu s’affiche brièvement sur tous les contrôles faisant référence à la balise. L’erreur apparaît sur les étiquettes et pas uniquement sur les contrôles qui tentent d’écrire sur la balise.
Fournir une réponse