Créer une base de données intégrée

Créez une base de données intégrée SQLite dans votre projet. Les bases de données intégrées sont généralement utilisées pour gérer les données utilisées par d’autres objets dans la
FTOptixApplication
.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Stockages de données
    et sélectionnez
    Base de données intégrée
    .
  2. (facultatif) Dans
    Propriétés
    , dans
    Nom de fichier
    , entrez un nom personnalisé pour le fichier de base de données.
  3. Définissez
    En mémoire
    sur l’une des options :
    • Vrai
      . Rend la base de données non persistante. Les données stockées sont supprimées lorsque vous redémarrez la
      Application FactoryTalk Optix
      .
    • Faux
      . Rend la base de données persistante. Les données stockées sont conservées lorsque vous redémarrez la
      Application FactoryTalk Optix
      .
(facultatif) Configurez la structure de la base de données. Consultez la rubrique Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.