Clauses prises en charge par l'instruction
SELECT

  • FROM
    IMPORTANT:
    Les sous-requêtes sont autorisées pour la clause
    FROM
    et pour le prédicat
    IN
    .
    La clause
    FROM
    est obligatoire, les autres clauses sont facultatives.
    Les clauses doivent être dans l'ordre suivant :
    FROM
    ,
    WHERE
    ,
    GROUP
    ,
    HAVING
    ,
    ORDER
    ,
    LIMIT
    .
  • JOIN
  • AS
    (alias des tables et des colonnes, autorise les identificateurs
    regular
    et
    delimited
    )
  • WHERE
  • GROUP BY
  • ORDER BY
  • Définir la fonction (
    COUNT
    ,
    MAX
    ,
    MIN
    ,
    AVG
    ,
    SUM
    )
  • HAVING
  • LIMIT
    CONSEIL:
    Vous pouvez utiliser la variante
    LIMIT OFFSET
    pour limiter le nombre d'enregistrements. Le décalage est facultatif et sa valeur par défaut est égale à
    0
    .
    Par exemple,
    SELECT * FROM Table1 LIMIT 1000 OFFSET 10
    renvoie 1 000 enregistrements à partir du numéro d'enregistrement 10.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.