Dupliquer un dispositif client

Dupliquez un dispositif client pour configurer un autre dispositif client similaire.
  1. Dans la barre d’outils principale, en regard de
    Exécuter
    , sélectionnez le menu déroulant du dispositif client cible.
  2. (facultatif) Dans
    Paramètres du dispositif client
    , pour afficher uniquement les dispositifs clients distants actifs, activez
    Dispositifs distants actifs
    .
    CONSEIL: Actualisez les dispositifs clients distants en sélectionnant
    Actualiser
    .
  3. Sélectionnez un dispositif client.
  4. Sélectionnez
    Dupliquer
    .
Configurez les propriétés du dispositif client dupliqué.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.