Créer un lien dynamique en sélectionnant la source
Créez un lien dynamique à l'aide du volet
Propriétés
.- DansVue de projet, sélectionnez le nœud contenant la propriété à définir via un lien dynamique.
- DansPropriétés, passez le curseur de la souris sur la valeur de propriété à définir, puis sélectionnezAjouter un lien dynamique
- Dans le navigateur de liens dynamiques, sélectionnez un nœud comme source de la propriété de valeur.
- Remplissez les champs affichés en fonction du nœud sélectionné :
- Attribut. Sélectionnez l’attribut OPC UA à appliquer au nœud sélectionné. Par exemple, sélectionnezBrowseName,ValeurouDisplayName.
- Format. Sélectionnez le format à appliquer à la variable sélectionnée.
- Index de tableau. Sélectionnez l’index de tableau de la variable sélectionnée. Cette option s'affiche uniquement pour les variables de tableau.
- Indice de bit. Sélectionnez l’index pour accéder au bit spécifié de la variable sélectionnée.
- ChoisissezSélectionner.
La référence à la variable ou au nœud sélectionné s’affiche dans la propriété. Avant la propriété, s’affiche pour indiquer que la propriété contient un lien dynamique.
CONSEIL:
Si le lien dynamique ne se résout pas lors de la conception, s’affiche avant le lien dynamique. Un lien dynamique vers un alias Windows peut être résolu lors de l’exécution. Si le lien dynamique est rompu parce que l’attribut lié n’existe plus ou a été déplacé, s’affiche avant le lien.
Fournir une réponse