FTP
Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est utilisé pour communiquer et transférer des fichiers entre des ordinateurs qui se trouvent sur un réseau TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), par exemple Internet.
Une connexion FTP a besoin de deux parties pour établir la connexion et communiquer sur le réseau : Configuration du serveur FTP et Configuration du client FTP.
Fournir une réponse