Autoriser l'interaction avec un objet graphique
Activez un objet graphique pour que les utilisateurs puissent interagir avec celui-ci lors de l'exécution. Activez un objet graphique dans
Propriétés
.- DansVue de projetou dans la fenêtre, sélectionnez le conteneur ou l’objet graphique.
- DansPropriétés>Activé, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Vrai. L'objet graphique permet aux utilisateurs d'interagir lors de l'exécution.
- Faux. L'objet graphique ne permet pas aux utilisateurs d'interagir lors de l'exécution.
Fournir une réponse