Rendre un objet mobile

Rendez un conteneur ou un objet de dessin mobile afin que l’utilisateur puisse faire glisser l’objet lors de l’exécution.
CONSEIL: Vous pouvez créer des boîtes de dialogue mobiles et d’autres éléments d’interface flottants.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet.
  2. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Déplacer la cible
     :
    • Aucun
      . L’objet ne se déplace pas lorsque vous faites glisser l’objet lors de l’exécution.
    • Lui-même
      . L’objet se déplace lorsque vous faites glisser l’objet lors de l’exécution.
    • <AncestorObject>
      . Les objets ancêtres et descendants se déplacent lorsque vous déplacez l’objet mobile lors de l’exécution.
Exemple
Envisagez ce scénario :
  • L’objet rectangle bleu est un enfant de l’objet rectangle orange.
  • L’option
    Déplacer la cible
    du rectangle bleu est définie sur le rectangle orange.
  • Lors de l’exécution, si vous faites glisser le rectangle bleu, les rectangles bleu et orange se déplacent.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.