Empêcher les modifications d'un objet graphique

Verrouillez un objet graphique pour empêcher sa modification. Déverrouillez un objet pour qu'il puisse être modifié.
  • Dans
    Vue de projet
    ou dans la fenêtre, pointez sur le conteneur avec la souris et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Verrouiller
      . L'icône devient
      Déverrouiller
      et l'objet graphique est verrouillé.
    • Déverrouiller
      . L'icône devient
      Verrouiller
      et l'objet graphique est déverrouillé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.