Redimensionner un objet graphique
Faites glisser un objet graphique pour le redimensionner, ou spécifiez des valeurs dans les propriétés Hauteur et Largeur de l’objet graphique.
Pour redimensionner un objet graphique, il doit être aligné à gauche, en haut ou en bas. Si l’alignement de l’objet graphique sur l’axe X ou Y est défini sur
Ajuster
, l’objet graphique est redimensionné dynamiquement en fonction de la taille du conteneur. La taille d'un objet qui se trouve dans un conteneur ne peut pas être mise à l'échelle par rapport à la taille du conteneur.
CONSEIL:
La taille de l'objet
Fenêtre
définit la taille de l'ensemble de l'interface utilisateur. Elle peut être définie à l'aide des propriétés Largeur
et Hauteur
, ou automatiquement adaptée à la taille de l'écran d'affichage de l'interface lors de l'exécution à l'aide de la propriété Plein écran
.- Dans la fenêtre, faites glisser une poignée de redimensionnement sur l’objet, ou sélectionnez un objet dansVue de projet, puis dansPropriétés, modifiez les valeurs suivantes :
- Hauteur. Entrez la valeur de la hauteur de l'objet graphique.
- Largeur. Entrez la valeur de la largeur de l'objet graphique.
CONSEIL: Si vous supprimez la valeurHauteurouLargeur, l'objet graphique utilise le paramètreAuto. Le texte et le remplissage déterminent la taille de l'objet.
Fournir une réponse