Utiliser une feuille de style existante

Utilisez une feuille de style prédéfinie. Vous pouvez également créer et configurer une feuille de style personnalisée.
  1. Sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques
    , sélectionnez
    Feuilles de style
    pour ouvrir les feuilles de style dans le projet.
  3. Faites glisser la feuille de style souhaitée dans le dossier
    Interface utilisateur
    sous
    Vue de projet
    .
Les objets graphiques du dossier contenant la feuille de style sous
Vue de projet
héritent désormais des styles configurés dans la feuille de style.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.