Propriétés de Push Agent

Configurez les propriétés de Push Agent pour envoyer des données dans le cloud à l’aide de MQTT.
Nom de la propriété
Type de la propriété
Description de la propriété
DataLogger
NodeId
Référence à l’instance d’enregistreur de données.
PushFullSample
Boolean
Si
True
, le mode de transfert
Par ligne
est utilisé.
Si
False
, le mode de transfert
Par variable
est utilisé.
PreserveDataLoggerHistory
Boolean
Si
True
, les données sont envoyées et placées dans l’historique.
Si
False
, chaque fois que les données sont transférées vers le stockage auxiliaire, elles sont supprimées de l’enregistreur de données.
MaximumStoreCapacity
Int32
Capacité maximale du stockage auxiliaire utilisé par Push Agent.
MaximumItemsPerPacket
Int32
Nombre d’enregistrements encapsulés dans un paquet. Le mode de transfert
Par ligne
n’envoie qu’une ligne par paquet.
CONSEIL: Lorsque
PushFullSample
est défini sur
True
, définissez
MaximumItemsPerPacket
sur
1
.
MaximumPublishTime
Duration
Intervalle de temps maximal après lequel les données sont extraites du stockage auxiliaire et envoyées dans le cloud. L'intervalle est utilisé lorsqu'il y a au maximum
MaximumItemsPerPacket
enregistrements dans le stockage auxiliaire.
MinimumPublishTime
Duration
Intervalle de temps minimal après lequel les données sont extraites du stockage auxiliaire et envoyées dans le cloud. L'intervalle est utilisé lorsqu'il y a au moins
MaximumItemsPerPacket
enregistrements dans le stockage auxiliaire. Il est conseillé d’augmenter la fréquence d’envoi pour télécharger la file d’attente du stockage.
ClientId
String
ID
du client qui doit envoyer les données.
BrokerIPAddress
String
Adresse IP du broker.
BrokerPort
Int32
Port du broker (si vous souhaitez communiquer avec SSL, définissez la valeur sur
8883
).
BrokerTopic
String
Nom de la rubrique sur laquelle vous voulez publier, précédé du symbole
/
.
Par exemple, si la rubrique du broker est
/custom_topic
, le paramètre
BrokerTopic
est
custom_topic
.
QoS
Int32
Niveau de qualité de service (Quality of Service, QoS) utilisé pour envoyer des informations.
0
AT_MOST_ONCE
1
AT_LEAST_ONCE
2
EXACTLY_ONCE
UseSSL
Boolean
Active ou désactive la communication sécurisée.
CACert
Chemin d'accès au fichier contenant l'AC (doit être au format
PEM
).
ClientCert
Chemin d'accès au fichier contenant le certificat client (doit être au format
PFX
).
ClientCertPassword
Mot de passe du certificat client.
Username
String
Nom d'utilisateur de la communication authentifiée avec le broker.
Password
Password
Mot de passe de la communication authentifiée avec le broker.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.