Enregistreur

Un objet d'enregistreur enregistre les données et les stocke dans une base de données.
Les types d'enregistreurs suivants sont disponibles :
  • Enregistreur de données
    . Échantillonne les valeurs d'une ou de plusieurs variables à intervalles réguliers ou à la demande.
  • Enregistreur d’événements
    . Enregistre les propriétés d'un ou de plusieurs types d'événements générés par :
    • un nœud spécifique et/ou ses nœuds enfants ;
    • n'importe quel nœud du projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.