Créer un dossier

Créez un dossier qui contiendra les objets de votre projet.
Vous pouvez créer plusieurs versions d’un dossier. Lorsque vous créez un dossier, le dossier comporte automatiquement un menu contextuel sur lequel vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour créer des éléments spécifiques à cette catégorie de dossier. Chaque catégorie de dossier
est précédée d’une icône.
  • Dans
    Vue de projet
    , créez l’une des options suivantes :
    • Dossier
      . Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud qui contiendra le dossier, puis sélectionnez
      New > Folder
      .
    • Dossier de catégorie
      . Cliquez avec le bouton droit sur le nœud au niveau du projet, puis sélectionnez
      New
      et la catégorie de dossier.
Dossier#
s'affiche dans
Vue de projet
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.