Déplacer un nœud

Faites glisser un nœud pour le déplacer vers un nouvel emplacement dans
Vue de projet
.
  • Pour déplacer un nœud, deux options s’offrent à vous :
  • Dans
    Vue de projet
    , faites glisser le nœud vers le nouvel emplacement.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud et sélectionnez
    Copier
    , puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel emplacement et sélectionnez
    Coller
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.