ID de nœuds de projet

Lorsque vous enregistrez un projet, les ID des nœuds de projet qui ne sont pas exposés via OPC UA peuvent changer pour optimiser les performances. Si le serveur OPC UA expose des nœuds, les ID de ces nœuds deviennent fixes. Ils ne changent pas lorsque vous enregistrez le projet.

ID de nœuds personnalisés

Vous pouvez définir des ID de nœuds fixes personnalisés en modifiant le fichier
ProjectName
\Nodes\Model\Model.yaml
.
L’exemple suivant de fichier
Model.yaml
présente des ID personnalisés définis pour quatre variables :
Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1
Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2
Id: "s='Custom Variable 2'"
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3
Id: s=CustomVariable3
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4
Id: i=12345
Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID"
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.