Appliquer une feuille de style à un rapport
Utilisez la propriété
FeuilleDeStyle
pour spécifier une instance du style sélectionné à appliquer au rapport.Les unités de mesure dans les rapports sont spécifiées dans les options de
FactoryTalk Optix Studio
. Consultez la rubrique Définir les options. La langue sélectionnée pour un projet détermine l’unité de mesure par défaut. Par exemple, si vous définissez l’option de langue sur en-US
, FactoryTalk Optix Studio
utilise les pouces comme unité de mesure par défaut pour les rapports.- DansVuede projet, sélectionnez l’objetRapport#de votre choix.
- DansPropriétés, dansFeuilleDeStyle, sélectionnez la flèche déroulante pour sélectionner la feuille de style.
Fournir une réponse