Variables de date et d’heure

Liez une propriété d’un objet graphique à une variable
DateTime
prédéfinie pour configurer la date et l’heure sur le dispositif IHM. Par exemple, liez la variable
Fuseau horaire
pour afficher le fuseau horaire local du dispositif IHM. Pour lier une variable, reportez-vous à la section Créer des liens dynamiques.
La catégorie
DateTime
du navigateur de liens dynamiques affiche les variables liées à la date et à l’heure du dispositif IHM.
Variables DateTime
Variable
Type
Définition
Lecture ou Écriture
Redémarrage requis
Synchronisation temporelle
TimeSynchronizationModeEnum
Synchronisation temporelle manuelle ou automatique
Lecture seule
Redémarrage non requis
Serveur NTP distant
String
Configuration du serveur NTP distant qui fournit le temps
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Date et heure
DateTime
Date et heure du dispositif IHM.
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Fuseau horaire
String
Fuseau horaire du dispositif IHM.
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Interfaces du serveur NTP local
String[0]
Interfaces via lesquelles le système agit comme un serveur NTP
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.