Créer un groupe
Les groupes sont recommandés pour déterminer les droits et les privilèges attribués aux utilisateurs.
Par exemple, un utilisateur faisant partie d'un groupe d'administrateurs dispose de droits d'administration.
- DansVue de projet, développezSécurité.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surGroupeset sélectionnez .
- (Facultatif) Pour créer d’autres groupes, cliquez avec le bouton droit de la souris surGroupes, puis sélectionnez .Les nouveaux groupes apparaissent à la fois dansVue de projetet dansGérer les utilisateurs et les groupes.
- (Facultatif) Pour renommer un groupe, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe, sélectionnezRenommer, puis saisissez un nouveau nom pour le groupe.
- SélectionnezEnregistrer
Fournir une réponse