Nous sommes ravis de vous inviter à l'événement privé exclusif organisé dans le cadre du "Village Energy Observer - Route du Rhum" à Saint-Malo, le 2 Novembre à 17 heures.
Energy Observer sera présent avec son village d’exposition ouvert au public
Vous y découvrirez :
- Une frise chronologique sur la transition écologie co-conçue avec l’ADEME
- Un espace de projection sur écran géant
- Un espace dédié aux technologies zéro émission du navire laboratoire, aux énergies durables, à la filière hydrogène et à la promotion des objectifs de développement durable
Agenda
La Route du Rhum - Destination Guadeloupe, c'est aussi une histoire d'ambiance qui rassemble au sein des villages d'animation du départ et de l'arrivée, des millions de personnes.
16:00 Pour celles et ceux qui le peuvent – RDV à l’entrée du village exposition Energy Observer pour une visite, Entrée N°1 Est Quai de Rocabey
17:00 RDV sur la terrasse au premier étage du village Energy Observer
17:15 Mot Accueil suivi d’un cocktail dinatoire
20:00 Fin de l’événement