De nombreux fabricants ne savent pas que la corrosion atmosphérique peut être à l’origine de la défaillance prématurée des équipements de commande industrielle dans leurs installations. Dans ce webinaire de 30 minutes, découvrez comment la chaleur, l’humidité et les composés réactifs peuvent entraîner une corrosion qui a un impact sur la production et pourquoi le problème ne fait que s’aggraver.
En prenant le temps de comprendre ce problème méconnu, vous pourriez aider à identifier la cause première d’un problème qui touche de nombreux fabricants. Et en prenant des mesures pour y remédier, vous pouvez aider votre entreprise à améliorer la durée de fonctionnement, à limiter les coûts de maintenance et à réduire les déchets dans vos usines.
Découvrez les résultats de recherches internes réalisées dans notre laboratoire de chimie et d’ingénierie des matériaux, ainsi que les dernières avancées technologiques visant à réduire les temps d’arrêt liés à la corrosion et à augmenter la productivité. Un expert en diagnostic de la corrosion et en réduction des risques de Purafil nous rejoindra et expliquera comment évaluer facilement la qualité de l’air dans votre installation.
Points clés à retenir :
- Découvrez les secteurs les plus à risque et les environnements critiques les plus vulnérables.
- Découvrez comment déterminer si la corrosion atmosphérique peut entraîner des défaillances prématurées dans vos installations.
- Découvrez comment prendre des mesures pour protéger vos équipements de commande industrielle critiques.