Un environnement virtuel pour faire la course en tête
Les méthodes traditionnelles de conception des machines et des lignes de production, ainsi que de mise en service et de démarrage peuvent être coûteuses et entraîner des retards de mise sur le marché. Les fabricants de PGC se tournent vers l’émulation comme outil d’étude, de test et de validation de leurs processus dans un espace virtuel, avant d’apporter des modifications physiques à l’organisation de leur entreprise et à leurs flux de production.
Le recours à un système virtuel qui utilise une logique opérationnelle réelle et se connecte aux API peut aider à réduire les ressources nécessaires pour amener une ligne de la conception à la production. Un modèle d’émulation offre deux possibilités :
- Capacité de test intégral des commandes, afin de réduire le degré de variabilité et le risque pour votre projet. Vous pouvez tester ici l’association de la CAO mécanique et de la démarche logique.
- Réalisation des tests en marge de l’avancement critique d’un projet, parallèlement à la réalisation du système et dès que la conception est approuvée.
Des clients ont fait état d’une mise en service de commandes sur site ramenée de trois semaines à quatre jours pour une ligne d’embouteillage. Ce niveau de réduction est typique et constitue un facteur clé favorisant l’adoption.