Recommandé pour vous
La majeure partie de ce qui est de nos jours considéré comme étant la pensée conventionnelle en matière de fabrication intelligente est attribuable aux efforts entamés il y a des décennies – des travaux qui continuent à transformer et à façonner le futur de la fabrication avancée.
Ces travaux se sont intensifiés lorsque, grâce à la connectivité et aux logiciels, nous avons été en mesure de rassembler des milliers d’idées visionnaires, œuvrant jusque-là en parallèle mais pas ensemble, comme dans un faisceau laser focalisé. De cette collaboration résulte une productivité accrue dont bénéficient les fabricants à travers le monde entier.
Les pionniers ont rarement conscience à quel point leur travail influencera le monde jusqu’au moment où ils peuvent prendre du recul et examiner avec clarté et perspective le présent, ainsi que le chemin vers l’avenir et tout le potentiel du futur.
Lorsque j’ai inventé le terme « The Connected Enterprise® » il y a des années, je n’avais pas réalisé quel rôle d’importance ce concept aurait dans la quatrième révolution industrielle et quelle serait notre capacité à dégager de la valeur dans le flou des limites entre le physique et le numérique.
Cette phrase englobait tout simplement les besoins qui avaient été exprimés par des clients – à savoir, disposer de dispositifs connectés qui ouvrent de nouvelles perspectives de visibilité sur les processus, plus des données et analyses qui permettent des prises de décision plus pertinentes et plus rapides.
Notre solution, et le moyen de réaliser ces objectifs : la mise en connexion transparente des personnes, processus et technologies grâce à The Connected Enterprise®.
Aucune réponse n’est aisée
Ce que je viens de partager peut sembler simple a priori, mais il n’en est rien. En effet, c’est l’aboutissement de décennies d’interrogations et d’écoute des réponses, parfois difficiles et inattendues. Mais c’est aussi ainsi que nous avons le plus appris.
Et les conversations deviennent de plus en plus intrigantes et passionnantes. Alors que les univers des technologies de la production (OT) et de l’information (IT) convergent, je me trouve souvent confronté à des experts de l’un des domaines qui sont très peu familiers de l’autre domaine.
Or, c’est précisément là où résident nos plus grandes chances de faire la différence.
Fier de notre partenariat
Lorsque je dis « nous », cela englobe la valeur ajoutée que le monde universitaire apporte au travail et aux innovations.
Nous travaillons en partenariat avec le monde universitaire parce que l’industrie doit aussi exercer une plus grande influence et avoir une meilleure idée de ce que les étudiants apprennent et découvrent, et de ce que cette force de travail du futur attend d’une carrière liée à la fabrication intelligente. Le monde universitaire doit avoir une meilleure connaissance des applications du monde réel afin de s’assurer qu’elle prépare effectivement les étudiants à ce qui se produit réellement dans le monde actuel et à ce qu’il sera possible de faire dans le futur.
Car c’est précisément à la convergence entre le monde universitaire et l’industrie que nait l’innovation.
Récompensé pour des décennies de recherche
Recevoir le prix 2019 M. Eugene Merchant Manufacturing Medal of ASME/SME est un honneur d’autant plus significatif que mon nom a été soumis par un client et leader d’opinion dans ce domaine. Ce prix atteste que nos clients apprécient notre travail et combien nous les aidons à réaliser leurs objectifs.
Bien que ce soit mon nom qui soit sur la plaque, cette reconnaissance va bien au-delà de mon travail. Je suis l’ambassadeur de notre entreprise, représentant ainsi les personnes les plus intelligentes et les plus novatrices de notre industrie.
Nous sommes à nouveau à l’aube d’un grand changement. La fabrication telle que nous la connaissons va se transformer en l’espace de quelques années, avec l’émergence d’une nouvelle génération qui s’appuie sur des technologies qui améliorent considérablement la productivité et sont génératrices d’emplois motivants, dans lesquels les personnes et les machines travaillent côte à côte pour réaliser des choses que nous n’aurions jamais imaginées.
En conjuguant nos efforts, nous élargissons les possibilités humaines.
Publié 30 septembre 2019