Recommandé pour vous
Le dernier rapport de l'IEA World Energy Outlook souligne l'impact croissant pris par les énergies renouvelables dans la réponse à la demande mondiale d'énergie.
Les énergies renouvelables compteront pour presque la moitié de l'augmentation de la génération de puissance mondiale à l'horizon 2035, avec notamment l'éolien et le solaire qui représentent 45 % de l'expansion du secteur.
Les énergies renouvelables représentent désormais plus d'un tiers des prévisions de production d'énergie, dépassant le gaz naturel dans les prochaines années et en se rapprochant de la prééminence du charbon comme énergie majeure à l'horizon 2035.
Les principales origines de l'augmentation de la demande sont les économies émergentes, comme la Chine, l'Inde et le Moyen-Orient, représentant un tiers de la consommation mondiale d'énergie. La Chine représente la plus importante augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables, supérieure à l'augmentation combinée de l'Union Européenne, des États-Unis et du Japon.
L'énergie éolienne constitue en Chine la deuxième source d'énergie renouvelable sans émission après l'hydroélectricité, avec une prévision de croissance de 30 à 50 % du marché de l'éolien dans les cinq prochaines années.
Shandong Changxing Wind Power Technology Co. Ltd. est un leader du secteur de la production d'éolienne en Chine. Lorsque l'entreprise a lancé son projet de production d'une nouvelle éolienne de 850 kW, elle s'est orientée vers Integrated Architecture de Rockwell Automation, qui lui a permis d'intégrer et de synchroniser ses 58 turbines de 850 kW. La capacité de commander simultanément les turbines rationalise les opérations et améliore grandement l'efficacité du projet.
Avec cette plate-forme ouverte, Changxing peut également développer en interne des composants de turbine innovants, répondant aux réglementations gouvernementales et favorisant le développement du marché éolien en Chine.
En Inde, Lauren-Jyoti, une joint venture entre Lauren Engineers & Constructors, une entreprise d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction américaine, et Jyoti Power Structures, son homologue en Inde, ont sollicité Rockwell Automation pour fournir un système de contrôle-commande d'usine basé sur PlantPAx avec des panneaux solaires pour Godawari Green Energy au Rajasthan.
La centrale électrique solaire de 50 MW a été l'une des premières centrales électriques thermiques solaires à échelle industrielle qui a été mise en service en Inde. Cette centrale été rendue en partie possible grâce à The Jawaharlal Nehru National Solar Mission, une initiative du gouvernement indien pour inciter les entreprises à développer l'énergie solaire en Inde jusqu'à 20 000 MW en 2020.
Jetez un œil à nos solutions pour les projets d'énergie solaire, découvrez notre solution d'automatisation de procédé PlantPAx et comment elle a été utile aux entreprises du secteur du pétrole et du gaz dans le monde.
Publié 11 juillet 2014