Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise au monde spécialisée dans l’automatisation et la transformation numérique, annonce le lancement d’un nouveau servovariateur distribué de la famille ArmorKinetix®. Avec cette extension de la plateforme Kinetix® 5700, Rockwell Automation propose à ses clients un variateur évolutif qui permet de concevoir des machines optimisées, davantage respectueuses de l’environnement et plus performantes.
Les fabricants souhaitent de plus à plus s’équiper de solutions évolutives qui simplifient leur architecture de commande de machine, réduisent le nombre des composants et la durée de fabrication tout en optimisant la productivité. Les servovariateurs distribués ArmorKinetix leur permettent d’atteindre ces objectifs grâce à une architecture simplifiée qui place le servovariateur à l’extérieur de l’armoire électrique. Les machines peuvent désormais être conçues de manière plus modulaire, tout en réduisant la taille de l’armoire, le câblage et les exigences de refroidissement.
Les servovariateurs intelligents comportent également des capteurs de vibration et des capteurs thermiques qui détectent les problèmes potentiels sur la machine, offrant ainsi la possibilité d’identifier les problèmes et de réagir de manière proactive, ainsi que d’allonger la durée de fonctionnement du système. Cette proactivité est le catalyseur qui permettra d’accroître la productivité.
« Rockwell Automation a travaillé en étroite collaboration avec ses clients pour aligner les servovariateurs distribués ArmorKinetix sur leurs besoins applicatifs », a expliqué Jon Vanderpas, directeur produits chez Rockwell Automation. « Ce produit est spécial, car il assure aux process individuels un haut niveau de précision et de performance tout en permettant aux équipes de concevoir et d’exploiter le matériel d’automatisation avec une plus grande efficacité. Ce servovariateur est décliné dans une large gamme de puissance correspondant aux besoins variés des fabricants actifs dans un vaste paysage industriel », a ajouté Jon Vanderpas.
Les entreprises disposent désormais de nouvelles opportunités pour réduire le coût de fabrication de leurs machines et améliorer l’évolutivité de leur architecture de commande en optimisant le rendement énergétique et en créant des machines plus facilement prises en charge. Principales fonctionnalités des servovariateurs distribués ArmorKinetix :
- densité de puissance inégalée avec déclassement minimum
- disponible en versions servovariateur distribué et servovariateur avec moteur intégré
- puissance utile jusqu’à 5,5 kW
- outils analytiques perfectionnés utilisant des capteurs de vibration et des capteurs thermiques intégrés
- technologie de sécurité intégrée, capable d’atteindre le niveau d’intégrité SIL 3
- prise en charge du protocole CIP Security (Common Industrial Protocol)
- certification IP66
Cette nouvelle technologie de servovariateur distribué permet aux fabricants de réduire le coût total de leurs systèmes, d’améliorer la productivité et d’augmenter le temps de fonctionnement, ce qui en fait une option attractive pour les machines de production de nouvelle génération.
Pour de plus amples informations sur les servovariateurs distribués ArmorKinetix, veuillez cliquer ici.