Rockwell Automation, Inc, leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, lancera officiellement les nouvelles capacités Emulate3D® Factory Test™ lors de la Foire de Hanovre 2025, qui se tiendra du 31 mars au 4 avril.
Avec les API NVIDIA Omniverse et OpenUSD désormais intégrées, cette version redéfinit la technologie des jumeaux numériques et introduit de nouvelles fonctionnalités puissantes qui permettront la mise en œuvre de tests de contrôle virtuels à l'échelle de l'usine, aidant les fabricants à valider les systèmes d'automatisation avant leur déploiement au terme des tests d'acceptation en usine virtuels.
« La mise à l'échelle des jumeaux numériques au niveau de l'usine est essentielle pour les opérations industrielles modernes », déclare Matheus Bulho, vice-président senior, Logiciels et Contrôle, Rockwell Automation. « Avec le lancement d'Emulate3D Factory Test, les fabricants peuvent désormais tester, itérer et optimiser leurs systèmes d'automatisation avec plus de précision et d'efficacité, avant même qu'une seule pièce d'équipement ne soit installée. »
Les usines constituent un environnement complexe, avec des milliers de pièces mobiles, des machines à grande vitesse et des systèmes interconnectés qui nécessitent une coordination précise. Factory Test est conçu pour gérer cette complexité en fournissant une approche de modélisation modulaire, qui permet aux équipes de construire, de vérifier et de combiner des modèles mécaniques, électriques, de processus de contrôle, de robotique et de comportement des appareils dans un jumeau numérique unifié.
Lors de son lancement, Emulate3D Factory Test présentera des fonctionnalités clés, notamment :
- Orchestration multi-modèle - Synchronisation de plusieurs modèles de systèmes pour des tests à l'échelle de l'usine.
- Flux de travail DevOps modernes - Rationalisation du contrôle des versions, des tests et du déploiement en permettant à toutes les parties prenantes de travailler à partir de la dernière version, de suivre les changements en temps réel et d’assurer la coordination entre les équipes.
- Test Runner - Permettre des tests répétables et automatisés à grande échelle.
- Cadre de défaillance - Simulation de conditions de défaillance pour accéder à la résilience du système.
- Visualisation avancée en usine - Basée sur les API NVIDIA Omniverse, disponible dans un premier temps en avant-première.
« NVIDIA Omniverse et OpenUSD redéfinissent la façon dont les industries utilisent la simulation pilotée par l'IA pour optimiser la conception et les opérations », déclare Brian Harrison, directeur principal d'Omniverse chez NVIDIA. « Avec Emulate3D Factory Test, Rockwell Automation intègre les technologies Omniverse et OpenUSD pour proposer des jumeaux numériques de nouvelle génération au secteur industriel, en aidant les équipes à simuler, valider et optimiser des systèmes de fabrication complexes à grande échelle. »
L'introduction de Factory Test représente une nouvelle étape vers des opérations plus intelligentes et autonomes.
Rockwell présentera Emulate3D Factory Test à la Foire de Hanovre 2025, où les visiteurs pourront assister à des démonstrations en direct des capacités du nouveau logiciel et voir comment la simulation avancée et la technologie des jumeaux numériques permettent l'automatisation à l'échelle de l'usine.
Cliquez ici pour plus d'informations sur Emulate3D Factory Test et sur les présentations de Rockwell à la Foire de Hanovre 2025.