Développer une alarme de changement de température

Développez une alarme qui signale le moment où la température dépasse une valeur définie.
Exemple d’application
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
TemperatureChangeAlarm.zip
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Réorganisez les éléments de l’interface.
  3. Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.