Créer une instance du widget des valeurs de moteur

Créez une instance de widget des valeurs de moteur à partir du type de widget des valeurs de moteur.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    MotorValuesWidget
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Motor
    et
    ProjectName
    Interface utilisateur
    MainWindow (type)
    MotorListBox
    Élément sélectionné (Pointer)
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.