Développer un enregistreur d’événements pour les audits
Développer un enregistreur qui enregistre les audits
L’exemple d’application collecte les données suivantes concernant les événements qui vous intéressent :
- Source d’événement (nœud du projet sur lequel les événements sont écoutés)
- ID de l’utilisateur qui génère un événement
- Date et heure de l’événement
- Modifications des valeurs d’attribut (avant et après la modification)
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
AuditDemoSingleTable.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Ajoutez des fonctionnalités qui génèrent des événements. Pour des références, consultez d’autres exemples de projets.Par exemple, ajoutez un volet de connexion.
- Créez et configurez un enregistreur d’événements. Consultez la rubrique Ajouter un enregistreur d'événements.
- Créez l’interface d’application et intégrez-la dans votre projet. Pour des références, consultez les exemples de projets.
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse