Configurer les ID de paramètres régionaux

Créez des ID de paramètres régionaux et ajoutez-les au dictionnaire.
  1. Créer des ID de paramètres régionaux pour l’anglais (US) et l'italien :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Modèle
      et sélectionnez
      Nouveau
      Objet
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      LocaleIds
      .
    3. Dans la partie supérieur de
      Propriétés
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      Variable
      .
    4. Double-cliquez sur le nom de la variable et saisissez
      en-US
      .
    5. Sélectionnez
      Int32
      et sélectionnez
      LocaleId
      .
      CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la case
      Afficher tout
      .
    6. Pour la valeur de la propriété, sélectionnez
      en-US
      .
    7. Dans la partie supérieur de
      Propriétés
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      Variable
      .
    8. Double-cliquez sur le nom de la variable et saisissez
      it-IT
      .
    9. Sélectionnez
      Int32
      et dans
      Éditeur de type de données
      , sélectionnez
      Afficher tout
      et sélectionnez
      LocaleId
      .
    10. Pour la valeur de la propriété, sélectionnez
      it-IT
      .
  2. Ajouter les paramètres régionaux pour l'italien dans le dictionnaire :
    1. Dans
      Propriétés
      , développez
      Traductions
      .
    2. Double-cliquez sur
      LocalizationDictionary1
      .
    3. Dans le volet du milieu, dans la partie supérieure, sélectionnez
      Ajouter un paramètre régional
      .
    4. Dans la liste, sélectionnez
      it-IT
      et sélectionnez
      Checkmark
      Ajouter le paramètre régional sélectionné
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.