Créer l’interface d’application

Créer une jauge, des étiquettes, une boîte de spin et des boutons.
  1. Créez la jauge :
    1. Dans
      Vue de projet
      , développez le dossier
      Interface utilisateur
      .
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Jauge circulaire
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Modèle
      ProcessVariableSimulator1
      Valeur
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  2. Créer l’étiquette de valeur :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      ValueLabel
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez la valeur de la propriété
      Texte
      sur
      VALUE
  3. Créez l’étiquette de l’étape :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      StepLabel
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez la valeur de la propriété
      Texte
      sur
      STEP
  4. Créez la boîte de spin :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Boîte de spin
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Modèle
      ProcessVariableSimulator1
      Valeur
      Step
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  5. Créez l’étiquette de message :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      MessageLabel
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Modèle
      ProcessVariableSimulator1
      Valeur
      Message
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  6. Créez le bouton de démarrage :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      StartButton
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez la valeur de la propriété
      Texte
      sur
      START
    4. Créez un lien dynamique avancé entre
      Activé
      et
      ProjectName
      Modèle
      ProcessVariableSimulator1
      Valeur
      IsRunning
      avec un évaluateur d’expression
      !{0}
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    5. Dans
      Événements
      , en regard de
      Événement MouseClick
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      ProjectName
      Modèle
      ProcessVariableSimulator1
      ProcessVariableSimulatorLogic
      StartMethod
      .
      CONSEIL: Si vous ne parvenez pas à effectuer cette étape, enregistrez le projet et rouvrez-le.
  7. Créez le bouton d’arrêt :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Bouton
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      StopButton
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez la valeur de la propriété
      Texte
      sur
      STOP
    4. Créez un lien dynamique entre
      Activé
      et
      ProjectName
      Modèle
      ProcessVariableSimulator1
      Valeur
      IsRunning
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    5. Dans le volet
      Événements
      , en regard de
      Événement MouseClick
      sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      ProjectName
      Modèle
      ProcessVariableSimulator1
      ProcessVariableSimulatorLogic
      StopMethod
      .
      CONSEIL: Si vous ne parvenez pas à effectuer cette étape, enregistrez le projet et rouvrez-le.
  8. Réorganisez les éléments de l’interface.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.