Créer une grille de données

Créez une grille de données qui affiche les propriétés du moteur, notamment la vitesse, l’accélération et le couple.
Conditions préalables
  1. Créer la grille de données :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de données
      Grille de données
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la grille de données, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      MotorDataGrid
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Modèle
      et
      ProjectName
      Modèle
      MotorObjects
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  2. Configurez la colonne du nom du moteur :
    1. Dans
      Propriétés
      , double-cliquez sur
      ColonneDeLaGrilleDeDonnées1
      et saisissez
      MotorNameCol
    2. Sous
      ModèleD’élémentDeDonnées
      , créez un lien dynamique entre la propriété
      Texte
      et
      Alias
      {Item}
      Motor@BrowseName
      CONSEIL: Vous pouvez sélectionner l’attribut
      @BrowseName
      dans le menu déroulant
      Attribut
      dans la partie inférieure.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    3. Créez un lien dynamique entre la propriété
      Réorganiser par
      et
      Alias
      {Item}
      Motor@BrowseName
      CONSEIL: Vous pouvez sélectionner l’attribut
      @BrowseName
      dans le menu déroulant
      Attribut
      dans la partie inférieure.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez le
      Titre
      sur
      Motor Name
  3. Créez la colonne Vitesse du moteur :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    2. Double-cliquez sur le nom de la colonne et saisissez
      MotorSpeedCol
    3. Sous
      ModèleD’élémentDeDonnées
      , créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      Alias
      {Item}
      Motor
      Speed
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez le
      Titre
      sur
      Speed
  4. Créez la colonne Accélération du moteur :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    2. Double-cliquez sur le nom de la colonne et saisissez
      MotorAccelerationCol
    3. Sous
      ModèleD’élémentDeDonnées
      , créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      Alias
      {Item}
      Motor
      Acceleration
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez le
      Titre
      sur
      Acceleration
  5. Créez la colonne Couple du moteur :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    2. Double-cliquez sur le nom de la colonne et saisissez
      MotorTorqueCol
    3. Sous
      ModèleD’élémentDeDonnées
      , créez un lien dynamique entre la propriété
      Texte
      et
      Alias
      {Item}
      Motor
      Torque
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez la valeur de la propriété
      Titre
      sur
      Torque
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.