Créer des boutons permettant de modifier les paramètres régionaux
Créez un bouton qui modifie la langue de l’interface en anglais et un autre qui modifie la langue de l’interface en polonais.
- Créer les boutons :
- DansVue de projet, créez deux boutons en cliquant avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et en sélectionnant .
- Pour renommer les boutons, passez le curseur de la souris sur chaque bouton, sélectionnez et saisissez :
- USLocaleButton
- PLLocaleButton
- Configurer le bouton de paramètres régionaux anglais :
- DansVue de projet, sélectionnezUSLocaleButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurEnglish.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez et sélectionnez .
- SousArguments d’entrée, créez un lien dynamique entreVariableToModifyet .CONSEIL: Vous pouvez sélectionner les valeursdans le menu déroulant@AttributeAttributen bas de la boîte de dialogue.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- SousArguments d’entrée, définissezValeursuren-US.
- Configurer le bouton de paramètres régionaux polonais :
- DansVue de projet, sélectionnezPLLocaleButton.
- DansPropriétés, définissez la valeur de la propriétéTextesurPolish.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez et sélectionnez .
- SousArguments d’entrée, créez un lien dynamique entreVariableToModifyet .CONSEIL: Vous pouvez sélectionner les valeursdans le menu déroulant@AttributeAttributen bas de la boîte de dialogue.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- SousArguments d’entrée, définissezValeursurpl-PL.
Fournir une réponse