Créer des éléments permettant de contrôler la valeur actuelle

Créez une jauge et d’autres éléments d’interface qui affichent la valeur actuelle et vous permettent de la modifier.
  1. Créer l’étiquette de valeur actuelle :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (Type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnez
      Edit
      et saisissez 
      CurrentValueLabel
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Current Value
      .
  2. Créer la jauge de valeur :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (Type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Jauge linéaire
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnez
      Edit
      et saisissez 
      ValueGauge
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Modèle
      ConstrainedVariable
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. Définir la zone d’avertissement de la jauge de valeur 1 :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Zones d’avertissement
      , sélectionnez
      Add
      .
    2. Sous
      ZoneD’avertissement1
      , définissez
      Couleur
      sur
      #f30000
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      De
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MainWindow (Type)
      ValueGauge
      Valeur minimale
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Créez un lien dynamique entre
      À
      et
      ProjectName
      Modèle
      ConstrainedVariable
      EURange
      Limite basse
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  4. Définir la zone d’avertissement de la jauge de valeur 2 :
    1. En regard de
      Zones d’avertissement
      , sélectionnez
      Add
      .
    2. Sous
      ZoneD’avertissement2
      , définissez
      Couleur
      sur
      #02d92d
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      De
      et
      ProjectName
      Modèle
      ConstrainedVariable
      EURange
      Limite basse
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Créez un lien dynamique entre
      À
      et
      ProjectName
      Modèle
      ConstrainedVariable
      EURange
      Limite haute
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  5. Définir la zone d’avertissement de la jauge de valeur 3 :
    1. En regard de
      Zones d’avertissement
      , sélectionnez
      Add
      .
    2. Sous
      ZoneD’avertissement3
      , définissez la valeur de la propriété
      Couleur
      sur
      #f30000
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      De
      et
      ProjectName
      Modèle
      ConstrainedVariable
      EURange
      Limite haute
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Créez un lien dynamique entre
      À
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MainWindow (Type)
      ValueGauge
      Valeur maximale
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  6. Créer l’étiquette de valeur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (Type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      ValueLabel
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      ProjectName
      Modèle
      ConstrainedVariable
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  7. Créer la zone de sélection de valeur numérique :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (Type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Boîte de spin
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      ValueSpinBox
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Modèle
      ConstrainedVariable
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  8. Créer la zone de texte de valeur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (Type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Zone de texte
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      ValueTextBox
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      ProjectName
      Modèle
      ConstrainedVariable
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.