LogicObject.SetAlias(string, IUANode)

Définit la valeur d’un alias ou le nœud vers lequel il pointe.
void SetAlias(string
aliasName
, IUANode
pointedNode
);

Arguments

aliasName
(string)
BrowseName
de l’alias à définir.
pointedNode
(IUANode)
Node
vers lequel l’alias doit pointer.

Exemple

L’exemple suivant présente l’alias
MotorInstance
qui pointe vers le nœud
Motor1
.
var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.